DOCA0170ES-05

Descripción general

Antes de ejecutar las pruebas de curva de disparo automático con puntos de prueba preconfigurados, debe seleccionar una de las siguientes pruebas de curva de disparo de tiempo-corriente:

  • Normal: para probar las curvas de disparo de las funciones de protección disponibles en la unidad de control MicroLogic.

  • ERMS: para probar la curva de disparo de protección instantánea cuando el modo ERMS (Configuración de mantenimiento de reducción de energía) está activo.

  • AMS/MMS: para probar la curva de disparo de protección de corto retardo cuando el modo AMS (Configuración de mantenimiento alternativo) o MMS (Disyuntor de modo de mantenimiento) está activo.

La decisión de realizar la prueba ERMS o AMS/MMS depende de la versión de la unidad de control y del disyuntor de mantenimiento disponible.

Después de seleccionar la curva de disparo de tiempo-corriente que desea probar, puede seleccionar las funciones de protección disponibles en la unidad de control MicroLogic que desea probar. De forma predeterminada:

  • Con la prueba normal, todas las funciones de protección disponibles en la unidad de control MicroLogic se preseleccionan para las pruebas.

  • Con la prueba ERMS, solo se preselecciona la función de protección instantánea para las pruebas, y puede añadir otras funciones de protección disponibles en la unidad de control MicroLogic.

  • Con la prueba AMS/MMS, solo se preselecciona la función de protección de corto retardo para las pruebas, y puede añadir otras funciones de protección disponibles en la unidad de control MicroLogic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?