DOCA0170ES-05

Compatibilidad de dispositivos Enerlin'X

La siguiente tabla enumera qué funciones se aplican a dispositivos Enerlin'X con Service Interface conectado al PC con el software EPC:

Dispositivo

Número de referencia

Configuración

Actualización del firmware

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

LV434063

Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático

TRV00121

STRV00121

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

LV434001

Servidor de panel IFE

LV434002

Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático con puerto RJ45 Modbus-SL

LV434000

Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático con conector Modbus-SL de 5 pines

TRV00210

STRV00210

Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM

LV434205

S434205

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP

33106

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?