Pruebas de curva de disparo automático con puntos de prueba personalizados
Se recomienda seguir las directrices al definir los puntos de prueba personalizados:
-
Los valores decimales de la corriente de inyección se consideran entradas no válidas.
-
El tipo de disparo de protección seleccionado debe coincidir con el segmento de la curva de tiempo-corriente que se va a probar. Si se selecciona un valor incorrecto, los resultados de la prueba pueden ser engañosos. Por ejemplo:
-
Si selecciona el tipo de disparo de protección de corto retardo e introduce el valor de corriente de inyección dentro del intervalo de corriente de corto retardo, la unidad de control MicroLogic se disparará en el segmento de corto retardo. Esto indicará un estado de prueba Aprobado.
-
Si selecciona el tipo de disparo de protección de corto retardo e introduce el valor de corriente de inyección dentro del intervalo de corriente de largo retardo, la unidad de control MicroLogic se disparará en el segmento de largo retardo.
Los resultados de la prueba no mostrarán la causa del disparo. Como el interruptor automático se ha disparado, los resultados de la prueba indicarán un estado de prueba Aprobado.
-
Si desea probar la protección de defecto a tierra, pero selecciona cualquier tipo de protección que bloquee la protección de defecto a tierra, los resultados de la prueba serán incorrectos.
-