DOCA0170ES-05

Conexión de Service Interface a un dispositivo Enerlin'X

Utilice el cable LV485514SP para conectar Service Interface a uno de los puertos RJ45 ULP de los siguientes dispositivos Enerlin'X :

  • Interfaz IFM

  • Interfaz IFE

  • Servidor IFE

  • Módulo IO

  • Pantalla FDM121

  1. Alimentación de CA/CC

  2. Cable ULP

  3. Cable USB con imán

@UpdatedD2
Una vez conectado, puede utilizar el software EcoStruxure Power Commission para configurar o actualizar el firmware de:
  • El dispositivo Enerlin'X en el que está conectado Service Interface

  • Los otros dispositivos Enerlin'X de la IMU, incluido BCM ULP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?