Prueba AMS/MMS
Las pruebas AMS y MMS son métodos heredados para probar el rendimiento de la función de reducción de energía de arco de acuerdo con los requisitos de NEC 240.87 (c).
Estas dos pruebas son compatibles con las unidades de control MicroLogic P y H con comunicación y las unidades de control MicroLogic5.0A, 6.0A o 7.0A, independientemente de la versión de firmware.
Activación del modo AMS
El modo AMS se controla mediante el conmutador AMS.
Para ejecutar la prueba AMS debe activar el modo AMS girando el conmutador AMS a la posición ON. La luz indicadora del conmutador AMS y la luz indicadora del modo de mantenimiento situada cerca del interruptor automático deben estar encendidas.
Para obtener más información, consulte Conmutador AMS (Configuración de mantenimiento alternativo) - Hoja de instrucciones (NHA40218) .
Activación del modo MMS
El modo MMS se controla mediante el conmutador MMS.
Para ejecutar la prueba MMS debe activar el modo MMS girando el conmutador MMS a la posición ON. La luz indicadora del conmutador MMS debe estar encendida.
Para obtener más información, consulte Disyuntor de modo de mantenimiento (MMS) - Hoja de instrucciones (MFR70008) .