DOCA0170ES-05

Funciones de prueba

El software EPC le permite realizar las siguientes pruebas en la unidad de control MicroLogic sin comunicación mediante Service Interface :

  • Prueba de curva de disparo automático usando inyección secundaria

  • Comprobación del dispositivo (prueba de forzar disparo)

  • @updated
    Prueba ZSI

El software EPC también le permite preparar pruebas de inyección primarias en la unidad de control MicroLogic con comunicación mediante Service Interface.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?