DOCA0170ES-05

Funciones de prueba

El software EPC le permite realizar las siguientes pruebas en la unidad de control MicroLogic mediante Service Interface :

  • Prueba de curva de disparo automático usando inyección secundaria

  • Comprobación del dispositivo (prueba de forzar disparo)

  • Prueba ZSI

El software EPC también le permite preparar pruebas de inyección primarias en la unidad de control MicroLogic mediante Service Interface.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.