DOCA0170ES-05

Preparación para las pruebas de inyección primaria

La preparación para la inyección primaria no realiza ninguna prueba por sí sola. Solo prepara el interruptor automático para realizar las pruebas de inyección primaria y cumple algunas condiciones previas antes de que se realice la prueba real.

  • Restablecer memoria térmica: la memoria térmica es una función que modela la temperatura de los cables conectados al interruptor automático después de un evento de disparo. Esta función hace que el interruptor automático se dispare más rápidamente que la curva de tiempo-corriente publicada si el cableado no se ha enfriado. En condiciones normales, se requiere un retardo de 15 minutos después de un disparo del dispositivo para permitir que el sistema se enfríe antes de volver a la funcionalidad normal. La función de restablecimiento de la memoria térmica bloquea la memoria térmica, lo que anula el retardo de 15 min y permite realizar varias pruebas de inyección primarias consecutivas.

  • Bloquear protección de defecto a tierra: esta función permite aplicar una corriente de prueba de inyección primaria monofásica sin provocar que el interruptor automático se dispare por defecto a tierra. Se utiliza cuando se prueban las funciones de protección LSI del interruptor automático.

    NOTA: La opción de protección de defecto a tierra está disponible cuando se conecta a una unidad de control MicroLogic 6.2 A/E o 6.3 A/E.

Después de realizar estas acciones, conecte manualmente una fuente de alimentación externa al primario del interruptor automático para realizar la prueba.

NOTA:
  • La prueba de inyección secundaria es el método preferido por Schneider Electric para probar los interruptores automáticos. Una prueba de inyección primaria inadecuada puede provocar daños en los interruptores automáticos. La incapacidad de realizar pruebas de inyección primaria de manera adecuada podría causar resultados inadecuados de las pruebas e incluso dañar la integridad del interruptor automático a largo plazo.

    Para obtener información sobre la prueba de inyección secundaria, consulte Pruebas de curva de disparo automático.

  • El modo normal del interruptor automático se restaura automáticamente en 75 min si las funciones de prueba no se detienen antes de forma manual.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.