DOCA0170ES-05

EcoStruxure Power Commission Software

Descripción general

El software EcoStruxure Power Commission (EPC) permite gestionar un proyecto como parte de las fases de prueba, puesta en marcha y mantenimiento del ciclo de vida del proyecto. Sus innovadoras características ofrecen un método sencillo para configurar, probar y poner en servicio dispositivos eléctricos inteligentes.

El software EPC detecta automáticamente los dispositivos inteligentes y permite añadir dispositivos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del aparato. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission .

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente de EcoStruxure Power Commission .

Características

El software EPC realiza las siguientes acciones mediante Service Interface :

  • Crear proyectos mediante la detección de dispositivos

  • Guardar el proyecto en la nube de EPC como referencia

  • Descargar los ajustes de protección del dispositivo

  • Realizar la operación de prueba de un modo seguro

  • Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los dispositivos en una representación gráfica

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema

  • Actualizar el firmware del dispositivo a la versión más reciente

  • Realizar la curva de disparo automático,

    @updatedD2
    pruebas de enclavamiento selectivo de zona (ZSI), pruebas de disparo forzado y preparación para las pruebas de inyección primaria

  • Generar e imprimir informes de prueba

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.