DOCA0170ES-05

Simulación de alarma

@newD1

Alarmas MicroLogic 5, 6 y 7

Las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 pueden generar:

  • Una o dos prealarmas (según el tipo de unidad de control) asignadas a:

    • Protección de largo (retardo PAL Ir) para la unidad de control MicroLogic 5.

    • Protección de largo retardo (PAL Ir) y protección de defecto a tierra (PAL Ig) para la unidad de control MicroLogic 6.

    • Protección de largo retardo (PAL Ir) y protección de defecto a tierra (PAL n) para la unidad de control MicroLogic 7.

      Por defecto, esas alarmas están activas.

  • Diez alarmas definidas por el usuario según sea necesario, usando el software EPC. El usuario asigna cada una de estas alarmas a una medida.

    Por defecto, estas alarmas no están activas.

Se puede acceder a las prealarmas y las alarmas definidas por el usuario:

  • mediante el software EPC.

  • utilizando la red de comunicación.

  • en el módulo de visualización frontal FDM121.

Las prealarmas y las alarmas definidas por el usuario se pueden asignar a una salida de módulo SDx mediante el software EPC.

Para obtener más información sobre las alarmas MicroLogic 5, 6 y 7, consulte Unidades de control electrónico ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario (DOCA0188EN).

Objetivos de simulación de alarma

Los objetivos de la función de simulación de alarmas son:

  • simular cada prealarma y alarma definida por el usuario MicroLogic activada.

  • simular y comprobar las alarmas con el software EPC.

  • comprobar que, dependiendo de la aplicación y de la configuración de MicroLogic , se informa de las alarmas simuladas:

    • en la pantalla de FDM121

    • en los registros Modbus

    • en el módulo SDx

Procedimiento de simulación de alarma

El procedimiento de simulación es el mismo para prealarmas y alarmas definidas por el usuario.

Realice los siguientes pasos para la simulación de una alarma:

  1. Seleccione Configurar en la página de vista del dispositivo.

    Resultado: se mostrará la pantalla Configuración.

  2. Seleccione la ficha Alarmas en la pantalla Alarma y haga clic en Probar alarma.

    Resultado: se muestran la lista de prealarmas MicroLogic y las 10 posibles alarmas definidas por el usuario.

  3. Seleccione una o varias alarmas activadas para simular y haga clic en SIMULAR.

    NOTA: Seleccione solo alarmas activadas. La simulación de alarmas desactivadas será incorrecta.

    NOTA: Haga clic en ANULAR para restablecer la selección de alarmas que se van a simular.

  4. Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic y haga clic en CONTINUAR.

    Resultado: se simulan las alarmas seleccionadas y se muestra el resultado de la simulación.

Simulación de alarma con pantalla de FDM121

Cuando la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 está conectada a una pantalla de FDM121, la simulación de alarma permite comprobar la correcta gestión de la alarma en la pantalla de FDM121.

  1. Ejecute el procedimiento de simulación de alarmas por separado para cada alarma activada.

  2. Si el resultado de la simulación de alarmas es correcto para el software EPC, compruebe el resultado de la simulación en la pantalla de FDM121. Los resultados de la simulación de la alarma dependen del nivel de prioridad de la alarma:

    • Si la alarma simulada es una alarma de alta prioridad:

      • la alarma se registra en el historial de alarmas de FDM121.

      • el LED de FDM121 parpadea.

      • una pantalla emergente informa al usuario de que la alarma está activada.

        El LED se apaga y la pantalla emergente desaparece cuando el usuario pulsa el botón Clear (Borrar) en la pantalla de FDM121 (considerando que la alarma ya no está activa).

    • Si la alarma simulada es una alarma de media prioridad:

      • la alarma se registra en el historial de alarmas de FDM121.

      • el LED de FDM121 está constantemente encendido.

        El LED se apaga cuando el usuario lee el historial de alarmas de FDM121.

    • Si la alarma simulada es una alarma de baja prioridad, la alarma se registra en el historial de alarmas de FDM121, pero no hay visualización de la alarma.

    • Si la alarma simulada es una alarma sin prioridad, la alarma no se registra en el historial de alarmas de FDM121.

Para obtener más información sobre las alarmas mostradas en la pantalla de FDM121, consulte Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático - Guía del usuario (DOCA0088EN).

Simulación de alarma con red de comunicación

Cuando se conectan alarmas MicroLogic 5, 6 o 7 a una red de comunicación, la simulación de alarmas permite comprobar la correcta gestión de la alarma por parte de la red de comunicación.

  1. Ejecute el procedimiento de simulación de alarmas para todas las alarmas activadas.

  2. Si el resultado de la simulación de alarma es correcto para el software EPC, compruebe que el estado de la alarma se notifique correctamente de forma remota mediante la red de comunicación.

Para obtener más información, consulte ComPacT NSX - Comunicación Modbus - Guía del usuario (DOCA0213EN).

Simulación de alarma con módulo SDx

Cuando se asignan alarmas MicroLogic 5, 6 o 7 a una salida de módulo SDx, la simulación de alarma permite comprobar la correcta gestión de la alarma en el módulo SDx.

  1. Ejecute el procedimiento de simulación de alarmas por separado para cada alarma activada asignada a una salida de módulo SDx.

  2. Si el resultado de la simulación de alarmas es correcto para el software EPC, compruebe que la salida del módulo SDx cambie de estado.

Para obtener más información sobre las alarmas MicroLogic 5, 6 y 7, consulte Unidades de control electrónico ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario (DOCA0188EN).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.