DOCA0170ES-05

Punto de prueba preconfigurado

Muestra las secciones de la curva de tiempo-corriente que se pueden seleccionar para la prueba. Las secciones de la curva de tiempo-corriente en las que se puede realizar la prueba dependen del tipo de unidad de control MicroLogic.

NOTA: Se eligen puntos de prueba para reducir al mínimo el tiempo de prueba necesario para probar adecuadamente cada segmento de curva de disparo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?