DOCA0170ES-05

Conexión de Service Interface a una unidad de control MicroLogic

Conecte Service Interface al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic mediante el cable LV485513SP.

  1. Alimentación de CA/CC

  2. Cable de 7 pines para unidades de control MCCB de 100-630 A

  3. Cable USB con imán

IMPORTANTE:
@UpdatedD2
Se recomienda suministrar a la unidad de control MicroLogic 5/6/7 alimentación externa de 24 V CC durante las pruebas para reducir la duración de las pruebas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?