DOCA0170ES-05

Informe de prueba

Siga estos pasos para generar un informe de prueba de disparo automático:

  1. Haga clic en Informes > Informe de prueba de disparo automático .
    Resultado: el informe del proyecto generado se muestra en una nueva ficha.
  2. Guarde o imprima el informe del proyecto según sea necesario.

    Estos informes serán una confirmación de los ajustes de protección correctos del interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?