DOCA0170ES-05

Introducción

Área principal de la PacT Series

Prepara tu instalación para el futuro con la PacT Series de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la PacT Series incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfruta de un sólido rendimiento con la PacT Series en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Descripción general

Service Interface con número de referencia LV485500 es un instrumento portátil diseñado para realizar pruebas de campo.

Service Interface se utiliza:

  • para configuración de dispositivos Enerlin'X .

  • para pruebas y configuración de unidades de control MicroLogic montadas en los siguientes interruptores automáticos de baja tensión:

    • Interruptores automáticos MasterPact ™ NT/NW

    • Interruptores automáticos EasyPact™ MVS

    • Interruptores automáticos ComPacT ™ NS

    • Interruptores automáticos PowerPacT con marcos P y R

    • Interruptores automáticos ComPacT ™ NSX

    • Interruptores automáticos PowerPacT con marcos H, J y L

NOTA:
  • La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT con marcos H, J y L de esta guía también se aplica a los interruptores automáticos existentes de las gamas ComPact NSX y PowerPact con marcos H, J y L. Las excepciones se mencionan cuando corresponde.

  • La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT Py R (marcos) de esta guía también se aplica a los interruptores automáticos existentes de las gamas ComPact NS y PowerPact con marcos P y R. Las excepciones se mencionan cuando corresponde.

  • Estas nuevas gamas se basan en la misma arquitectura técnica y dimensional que la de la gama existente de interruptores automáticos.

EcoStruxure Power Commission (EPC) es un software global con funciones de prueba para probar los interruptores automáticos y los accesorios de comunicación mediante Service Interface .

Destinatarios

@newD1

Los usuarios previstos de este documento son los ingenieros de campo y el personal de mantenimiento. El equipo de EPC proporciona la licencia necesaria para utilizar el software EPC con Service Interface.

NOTA: La función de disparo forzado puede utilizarse sin licencia.

Características

Las principales características de Service Interface son:

  • Interfaz de conector único para probar diferentes interruptores automáticos.

  • Salida de potencia de 24 V CC a 120 mA para dispositivos externos.

  • Protección de impulsos de seguridad de 12 kV entre la interfaz del usuario y el puerto de prueba.

  • Posible montaje en imán.

  • Interfaz de usuario EPC para prueba y configuración.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.