DOCA0170ES-05

Procedimiento de prueba

Siga los pasos que se indican a continuación para preparar la prueba de inyección primaria:

  1. Haga clic en Preparar prueba de inyección primaria en la página de vista del dispositivo.
    Resultado: aparecerá la pantalla Preparación para las pruebas de inyección primaria.
  2. Seleccione la prueba que desea realizar en el dispositivo y, a continuación, haga clic en PREPARAR PARA LA PRUEBA.
    Resultado: aparece el mensaje AVISO.
    AVISO
    RIESGO DE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN
    • Durante estas pruebas, el interruptor automático se disparará, lo que provocará una pérdida de alimentación en los dispositivos situados aguas abajo.
    • Se recomienda realizar estas pruebas con una planificación adecuada y precauciones y según los programas de pruebas.
    El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar interrupciones debido a la pérdida de alimentación.
  3. Lea el mensaje AVISO y, si lo comprende, haga clic en COMPRENDO.
    Resultado: aparecerá el cuadro de diálogo Contraseña necesaria.
  4. Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic en el cuadro de diálogo y haga clic en CONTINUAR.
    Resultado: El software EPC empieza a preparar el interruptor automático para la prueba de inyección primaria y, cuando está preparado, se muestra la pantalla que se indica a continuación.

    Preparado para la prueba de inyección primaria: indica que la memoria térmica y la protección de defecto a tierra estarán bloqueadas durante 15 min.

    No preparado para la prueba de inyección primaria: indica que la protección de defecto a tierra no está bloqueada.

  5. Inyecte la corriente requerida para la prueba y evalúe el comportamiento del interruptor automático comprobando que se dispare dentro de su tiempo de disparo publicado y que el indicador de disparo correcto (si está disponible) se ilumine según la protección probada.
  6. Haga clic en PRUEBA REALIZADA.
    Resultado: aparece el cuadro de diálogo de restauración de ajustes, se restaura el modo normal del interruptor automático y finaliza el bloqueo de la protección de defecto a tierra o LSI.
  7. Haga clic en CERRAR para volver a la página de vista del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?