DOCA0170ES-05

Detección de unidades de control

@UpdatedD2
Una vez que el PC esté conectado a la unidad de control MicroLogic con comunicación para realizar la prueba usando Service Interface , puede iniciar el software EPC.

Siga los pasos que se indican a continuación para detectar los dispositivos:

  1. Haga clic en Iniciar descubrimiento de dispositivo en la pantalla de bienvenida de EPC.

    Resultado: se muestra la ventana Añadir dispositivos.

  2. Haga clic en USB/SERIE en el botón de opción Buscar dispositivos mediante.

  3. Seleccione el dispositivo que desea probar o haga clic en BUSCAR DISPOSITIVOS.

  4. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo que desea probar y haga clic en AÑADIR DISPOSITIVOS.

    Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Añadir detalles de dispositivo.

  5. Introduzca los detalles del dispositivo y haga clic en GUARDAR.

  6. Introduzca los detalles del proyecto y del cliente y, a continuación, haga clic en CONTINUAR.

    Resultado: aparece la página de vista del dispositivo.

  7. Haga clic en CONECTAR A DISPOSITIVO.

    Resultado: se muestran los botones que se indican a continuación para el dispositivo seleccionado.

    • Configurar

    • Comprobación del dispositivo

    • Firmware

    • Prueba de curva de disparo automático

    • Prueba de enclavamiento selectivo de zona

    • Preparar prueba de inyección primaria

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.