Punto de prueba personalizado
Se recomienda seguir estas instrucciones al definir los puntos de prueba personalizados:
-
Los valores decimales de la corriente de inyección se consideran entradas no válidas.
-
El valor introducido para el tipo de disparo de protección debe coincidir con el ajuste de protección que se está probando. Por ejemplo:
-
En la sección Corto retardo, si introduce el valor de la corriente de inyección dentro del intervalo de corriente de corto retardo, la unidad de control MicroLogic se disparará en el segmento de corto retardo. Esto indicará un estado de prueba Aprobado.
-
En la sección
@UpdatedD2Largo retardo, si introduce el valor de la corriente de inyección dentro del rango de corriente de largo retardo, la unidad de control MicroLogic se disparará en el segmento de largo retardo. El resultado de la prueba puede mostrar la causa del disparo como corto retardo. Durante la prueba, como el interruptor automático se ha disparado dentro del tiempo de disparo esperado, el resultado de la prueba indicará un estado de prueba de Aprobado.
-
En la siguiente tabla se muestran las funciones de protección disponibles en las unidades de control sin comunicación:
|
Unidad de control sin comunicación |
Función de protección |
|---|---|
|
MicroLogic 2.0, ET 2.I |
|
|
MicroLogic 3.0, ET 5S |
|
|
MicroLogic 5.0 |
|