DOCA0170ES-05

Prueba ERMS

La prueba ERMS es el método recomendado para probar los ajustes de reducción de energía de arco de acuerdo con NEC 240.87 (c).

La prueba es compatible con las unidades de control MicroLogic P y H con comunicación que tengan la versión de firmware 8.282 o una posterior.

El modo ERMS se controla con un módulo IO opcional añadido a la IMU y configurado para realizar la aplicación predefinida 3 o la aplicación ERMS definida por el usuario.

Para ejecutar la prueba ERMS debe activar el modo ERMS usando un selector conectado al módulo IO. Cuando el modo ERMS está activado, ERMS se muestra en la pantalla de la unidad de control MicroLogic y una luz conectada a la salida O3 está encendida.

Para obtener más información, consulte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?