Procedimiento de prueba
Siga estos pasos para la prueba de disparo por fuerza:
- Haga clic en Comprobación del dispositivo en la página de vista del dispositivo.
- Haga clic en la ficha Dispositivo.
- Cierre el interruptor automático o verifique que el interruptor automático esté cerrado.
-
Haga clic en Forzar disparo.
Resultado: aparecerá el mensaje de seguridad PELIGRO.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctricoNo continúe con esta operación sin confirmar que esto no creará una situación peligrosa.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Lea el mensaje de seguridad PELIGRO y, si lo comprende, haga clic en COMPRENDO.
- Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic en el cuadro de diálogo y haga clic en CONTINUAR.
-
Compruebe que el interruptor automático se haya disparado
físicamente.
Resultado: la Tabla de resultados de disparos forzados muestra que el estado de disparo forzado es correcto.NOTA: Haga clic en REPETIR si es necesario.
Resultado: el procedimiento de prueba se repite desde el paso 4.
Aparecerá el mensaje de seguridad ADVERTENCIA.
ADVERTENCIA
Peligros de ejecutar una prueba de inyecciónAsegúrese de restablecer y cerrar el interruptor automático antes de ejecutar una prueba de inyección.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Haga clic en CANCELAR para cerrar el cuadro de diálogo Tabla de resultados de disparos forzados.