DOCA0170ES-05

Solución de problemas de la prueba de curva de disparo automático

Condición

Causas posibles

Soluciones

El interruptor automático se dispara más rápidamente que la banda de disparo mínima para la protección instantánea cuando se realiza la prueba de curva de disparo automático en segmentos de corto retardo o instantáneos de la curva de tiempo-corriente y en EPC, si el resultado de la prueba es un suspenso y el tiempo de disparo es inferior a 10 ms.

El defecto secundario inyectado en la unidad de control ha superado uno o más de los siguientes niveles de protección del interruptor automático:

  • Anulación instantánea

  • Cierre y enclavamiento

  • Selectividad

Asegúrese de que el interruptor automático esté siempre en posición cerrada antes de iniciar la inyección secundaria de cada defecto. Esto evitará el disparo debido a la protección de cierre y enclavamiento.

¿Aprueba el segmento de largo retardo de la curva de tiempo-corriente al realizar la prueba de curva de disparo automático?

A.

En el caso de las unidades de control MicroLogic con comunicación, si el LED indicador de disparo Ap de la unidad de control se enciende al probar segmentos de corto retardo o instantáneos de la curva de tiempo-corriente, el interruptor automático se ha disparado en las funciones de protección instantánea de anulación, cierre y retención o selectividad.

En el caso de las unidades de control MicroLogic sin comunicación, no hay ningún LED indicador de disparo disponible. Compruebe que el valor pico de la señal inyectada no supere los niveles de protección de anulación instantánea o selectividad. Consulte las curvas de tiempo-corriente publicadas.

B. NO

Póngase en contacto con el representante de servicio local.

El interruptor automático no recibe la restricción ZSI durante las pruebas de inyección secundarias, pero se dispara como si recibiera una señal de restricción (es decir, el interruptor automático se dispara según el ajuste del retardo de tiempo para cortocircuito [tsd] o defecto a tierra [tg] en lugar de dispararse sin retardo intencionado).

Este es el funcionamiento normal para la prueba de inyección secundaria. ZSI restringe automáticamente en Service Interface las funciones de protección de corto retardo y defecto a tierra durante las pruebas de inyección secundarias.

Ninguna: funcionamiento normal

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.