DOCA0170ES-05

Detección de unidades de control

Una vez que el PC esté conectado a la unidad de control MicroLogic sin comunicación para realizar la prueba mediante Service Interface , puede iniciar el software EPC.

Siga los pasos que se indican a continuación para detectar los dispositivos:

  1. Haga clic en Iniciar descubrimiento de dispositivo en la pantalla de bienvenida de EPC.

    Resultado: se muestra la ventana Añadir dispositivos.

  2. Haga clic en USB/SERIE en el botón de opción Buscar dispositivos mediante.
  3. Seleccione el dispositivo que desea probar o haga clic en BUSCAR DISPOSITIVOS.
  4. Seleccione el puerto COM de Service Interface de la lista y haga clic en AÑADIR DISPOSITIVOS.

    Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Añadir detalles de dispositivo.

  5. Introduzca los detalles del dispositivo y haga clic en GUARDAR.
  6. Introduzca los detalles del proyecto y del cliente y, a continuación, haga clic en CONTINUAR.

    Resultado: aparece la página de vista del dispositivo.

  7. Haga clic en CONECTAR A DISPOSITIVO.

    Resultado: se muestran los botones que se indican a continuación para el dispositivo seleccionado.

    • Configurar

    • Comprobación del dispositivo

    • Firmware

    • Prueba de curva de disparo automático

    En el caso de las unidades de control sin comunicación, los botones Configurar y Firmware se muestran pero están atenuados. Las unidades de control sin comunicación no admiten la configuración ni la actualización del firmware.

    Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?