DOCA0170ES-05

Procedimiento de prueba

Siga estos pasos para la prueba de ZSI:

  1. Haga clic en Prueba de enclavamiento selectivo de zona en la vista de dispositivo.

    Resultado: aparece la pantalla Prueba de enclavamiento selectivo de zona.

  2. Seleccione los dispositivos aguas arriba en la lista seleccionando la casilla de verificación frente a Nombre, Panel de conmutación o seleccionando cada dispositivo concreto y luego haciendo clic en EJECUTAR PRUEBA.
    NOTA: Puede seleccionar diez dispositivos como máximo para la prueba.

    Resultado: aparecerá el cuadro de diálogo Contraseña necesaria.

  3. Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic aguas abajo y haga clic en CONTINUAR.

    Resultado: la prueba comienza y aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla para indicar que la prueba está en curso.

  4. Haga clic en el icono de la marca de verificación en la columna RESULTADO DE LA PRUEBA si los indicadores LED Isd/Ii o Ig de la unidad de control MicroLogic aguas arriba parpadean para indicar que se ha superado la prueba o haga clic en el icono de la cruz si los indicadores LED no parpadean para indicar que la prueba no se ha superado.
    Resultado: el icono seleccionado en la columna RESULTADO DE LA PRUEBA se ilumina.
  5. Haga clic en FINALIZAR LA PRUEBA.
    Resultado: se finaliza la prueba.
    NOTA: Si desea volver a realizar la prueba, haga clic en VUELVA A REALIZAR LA PRUEBA.
  6. Haga clic en CERRAR para volver a la página de vista del dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.