DOCA0270ES-01

Pérdida de intensidad de fase

La función Pérdida de fase de intensidad solo es aplicable a los TeSys avatars trifásicos.

Si se encuentra habilitada y el motor se encuentra en el estado Arranque o En marcha, esta función de protección activa un Disparo por pérdida de fase de intensidad cuando el desequilibrio de fase intensidad supera el Nivel de disparo por pérdida de fase de intensidad durante un periodo superior al Retardo de disparo por pérdida de fase de intensidad.

NOTA: El valor Desequilibrio de fase de intensidad es la relación de:
  • La diferencia máxima entre cualquier intensidad RMS de fase (en su valor absoluto) y la media de las intensidades RMS trifásicas

  • Dividida entre la media de las intensidades RMS trifásicas

Disparo por pérdida de fase de intensidad

I1

Intensidad de fase 1

I2

Intensidad de fase 2

I3

Intensidad de fase 3

%Idesq

% de desequilibrio de fase de intensidad

Ialarm

Nivel de alarma de pérdida de fase de intensidad

Idisp

Nivel de disparo por pérdida de fase de intensidad

A

Alarma de pérdida de la fase de intensidad

B

Disparo por pérdida de fase de intensidad

C

Estados de motor Arranque o En marcha

T

Retardo de disparo por pérdida de fase de intensidad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?