Funzioni di protezione
TeSys island fornisce numerose funzioni di protezione carico (compresa la protezione termica) e protezione elettrica. Queste funzioni possono essere abilitate per ciascun TeSys avatar applicabile e configurate in modo da reagire a determinate condizioni operative, segnalando messaggi di allarme e attivando disinnesti di carico.
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Configurare i parametri della funzione di protezione in
base al livello di protezione richiesto dei motori e carichi controllati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
La tabella seguente contiene le funzioni di protezione disponibili per tutti gli avatars . Le funzioni possono essere abilitate e configurate singolarmente.
Funzioni di protezione
|
Funzioni di protezione carico |
Funzioni di protezione termica |
|---|---|
|
|
|
Funzioni di protezione elettrica |
|
|
La tabella seguente contiene i parametri associati a funzioni di protezione multiple. Sono menzionati in tutte le sezioni relative alle funzioni di protezione della presente guida.
Parametri comuni delle funzioni di protezione
|
Parametro |
Definizione |
|---|---|
|
<nome funzione> Abilita disinnesto |
Abilita la funzione di disinnesto |
|
<nome funzione> Ritardo disinnesto |
Impostazione oraria per specificare la durata che una condizione di disinnesto deve avere affinché si attivi un disinnesto |
|
<nome funzione> Livello disinnesto |
Impostazione per definire il livello di un ingresso che attiva un disinnesto |
|
<nome funzione> Abilita allarme |
Abilita la funzione di allarme |
|
<nome funzione> Livello allarme |
Impostazione per definire il livello di un ingresso che attiva un allarme |
AVVERTIMENTO