DOCA0270IT-01

Modulo di interfaccia SIL

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Un modulo interfaccia SIL* (SIM), associato a uno o più starter SIL, consente l'ideazione di funzioni Stop secondo la norma EN/IEC 60204-1:

  • Categoria stop 0: scollegamento immediato dell'alimentazione della macchina

  • Categoria stop 1: l'alimentazione elettrica agli attuatori della macchina viene mantenuta fino al completamento della procedura di arresto (assenza di movimento)

Il numero di riferimento è TPRSM001.

Di seguito sono elencate le funzioni principali del SIM:

  • interfaccia con dispositivo di interblocco esterno

  • comando della funzione Stop del gruppo SIL degli starter SIL

Su TeSys island , è possibile configurare vari gruppi SIL degli starter SIL. Ciascun gruppo SIL è delimitato da un SIM sul lato destro (o sulla parte superiore, in caso di installazione verticale).

Il SIM è collegato a monte:

  • alla sorgente 24 V CC

  • a un interblocco (ad esempio, un modulo Preventa™ XPS-AC)

Il SIM comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi.

La funzione Stop si ottiene tramite mezzi elettromeccanici senza alcuna comunicazione digitale o interazione del bus coupler.

Funzioni del modulo interfaccia SIL

Cavo piatto (per il collegamento al modulo a sinistra)

Codice QR

Indicatori di stato LED

Tag nome

Connettore con terminali a molla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?