DOCA0270ES-01

Cinta transportadora de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508. Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO 13849.

Cableado (consulte la tabla de leyendas más abajo)

NOTA: Los módulos de E/S analógicas (AIOM) y los módulos de E/S digitales (DIOM) son configurables.

Accesorios

Leyenda

A Bloqueo mecánico
B Enlace paralelo
C Conexión de inversión
F Avance
R Retroceso
SS-1 Arrancador SIL 1
SS-2 Arrancador SIL 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?