Interferencia electromagnética
Las características de protección y supervisión de energía del módulo TeSys island se basan en sensores de intensidad. Para reducir el riesgo de interferencia electromagnética entre dos dispositivos adyacentes, le recomendamos que implemente una de las siguientes reglas de instalación si la relación entre los ajustes FLA de dos dispositivos adyacentes es >100:1.
-
Opción 1: Usando la herramienta de ingeniería, reorganizar el orden de los avatars en la TeSys island para que no haya dispositivos adyacentes con relaciones FLA >100:1
-
Opción 2: Deje un espacio de 30 mm entre los dos dispositivos adyacentes.
La siguiente figura ilustra la opción 2.
Leyenda
A |
Un módulo TeSys island con un ajuste FLA de 0,6 A |
B |
El espacio de 30 mm recomendado entre los dos dispositivos adyacentes con una relación FLA >100:1 |
C |
Un módulo TeSys island adyacente con un FLA de 65 A (>0,6 A ×100) |
Además:
-
Mantenga una distancia mínima de 30 cm entre la TeSys island y las fuentes de campos magnéticos extremadamente altos de 50/60 Hz, como los sistemas de bus trifásicos.
-
Los módulos de TeSys island tienen protección integrada contra descargas electrostáticas (ESD). Descargue la carga potencial del cuerpo a tierra del equipo antes de manipular o instalar un módulo para reducir el riesgo de daños por ESD.
-
Mantenga los dispositivos móviles de comunicación al menos a 20 cm de distancia de la TeSys island para reducir la probabilidad de interferencia con la TeSys island .
-
La integración de dispositivos de comunicación por radio en el mismo panel o en un panel cercano requiere precauciones específicas relacionadas con la ubicación de la antena y la energía de transmisión. Comuníquese con un representante de Schneider Electric para obtener más información.
-
TeSys island es un dispositivo de Clase A diseñado para su uso en el entorno A (según las Reglas y Reglamentaciones de la FCC, Título 47, Parte 15, Subparte B). El uso de la TeSys island en el entorno B puede causar interferencias de radio que requieran métodos de mitigación adicionales.
-
Para obtener información adicional sobre las prácticas de instalación de EMC, consulte la Guía de instalación eléctrica de Schneider Electric, EIGED306001, o comuníquese con un representante de Schneider Electric.