DOCA0270ES-01

Supervisión de energía

La ventana Tiempo de uso tiene gráficos que muestran la energía acumulada durante el tiempo de activación de cada canal. Los canales se pueden activar y desactivar a través de la ventana de configuración del tiempo de uso de la OMT o a través del PLC. Los cuatro canales son independientes. La ventana de configuración del tiempo de uso de la OMT también le permite preajustar los datos de energía de estos gráficos.

Supervisión de energía del sistema

Tiempo de uso

Para acceder a los ajustes de la ventana Tiempo de uso para el Avatar:

  1. Haga clic en el símbolo de rueda situado en la esquina superior derecha para ver los ajustes.

  2. Cambie los valores y haga clic en Ajustar.

  3. Cierre la ventana.

Energía activa y reactiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?