DOCA0270ES-01

Montaje de los módulos de E/S e interfaz en el carril DIN

En esta sección se describe la instalación de:

  • Módulos de E/S digitales

  • Módulos de E/S analógicas

  • SIL* Módulos de interfaz (SIM)

  • Módulos de interfaz de tensión (VIM)

Antes de instalar módulos en la TeSys island , consulte topología de la TeSys island para asegurarse de que los está instalando en la secuencia correcta.

Para instalar un módulo en un carril DIN, coloque la ranura superior del módulo en el borde superior del carril DIN y presiónela contra el carril hasta que oiga que el clip encaja en su sitio. Consulte la figura que se muestra a continuación.

Módulos de E/S (TPRDG4X2 y TPRAN2X1) y módulos de interfaz (TPRSM001 y TPRVM001) (mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?