Pérdida de intensidad de fase
La función Pérdida de fase de intensidad solo es aplicable a los TeSys avatars trifásicos.
Si se encuentra habilitada y el motor se encuentra en el estado Arranque o En marcha, esta función de protección activa un Disparo por pérdida de fase de intensidad cuando el desequilibrio de fase intensidad supera el Nivel de disparo por pérdida de fase de intensidad durante un periodo superior al Retardo de disparo por pérdida de fase de intensidad.
-
La diferencia máxima entre cualquier intensidad RMS de fase (en su valor absoluto) y la media de las intensidades RMS trifásicas
-
Dividida entre la media de las intensidades RMS trifásicas
|
I1 |
Intensidad de fase 1 |
I2 |
Intensidad de fase 2 |
|
I3 |
Intensidad de fase 3 |
%Idesq |
% de desequilibrio de fase de intensidad |
|
Ialarm |
Nivel de alarma de pérdida de fase de intensidad |
Idisp |
Nivel de disparo por pérdida de fase de intensidad |
|
A |
Alarma de pérdida de la fase de intensidad |
B |
Disparo por pérdida de fase de intensidad |
|
C |
Estados de motor Arranque o En marcha |
T |
Retardo de disparo por pérdida de fase de intensidad |