Sobreintensidad
Los TeSys avatars con alarma de sobreintensidad activada indican una alarma de sobreintensidad si la intensidad máxima de fase excede el nivel de alarma de sobreintensidad en el estado de funcionamiento del motor.
Los Avatars con la función Disparo por sobreintensidad habilitada envían un Disparo por sobreintensidad si la intensidad de fase máxima supera el Nivel de disparo por sobreintensidad en el estado de motor En marcha durante un periodo superior al Retardo de disparo por sobreintensidad.
Alarma de sobreintensidad y disparo por sobreintensidad
|
I1 |
Intensidad de fase 1 |
I2 |
Intensidad de fase 2 |
|
I3 |
Intensidad de fase 3 |
A |
Imáx |
|
B |
Imáx ≥ Nivel de alarma de sobreintensidad |
C |
Imáx ≥ Nivel de disparo por sobreintensidad |
|
D |
Estado En marcha |
E |
Alarma de sobreintensidad |
|
F |
Disparo por sobreintensidad |
T |
Retardo de disparo por sobreintensidad |