DOCA0270ES-01

Contadores de alarmas y disparos

Las funciones de protección hacen aumentar los contadores de alarmas y disparos en el nivel tanto de los TeSys avatar como del conjunto de la TeSys island . Los contadores pueden restablecerse en cero cuando se desee.

Las siguientes tablas describen el comportamiento de los contadores.

Entradas de contador

Entradas

Descripción

Restablecimiento de contadores de alarmas

Restablece todos los contadores de alarmas (véase la siguiente tabla) en cero.

Restablecimiento de contadores de disparos

Restablece todos los contadores de disparos (véase la siguiente tabla) en cero. Todos los avatars almacenan los últimos cinco registros de disparo, y cada uno contiene la marca de tiempo y la causa del disparo en cuestión.

Listado de contadores de alarmas

Salidas

Descripción

Recuento de alarmas de sobrecarga térmica

Aumenta cuando se activa una alarma individual. Se restablece mediante el Restablecimiento de contadores de alarmas.

Recuento de alarmas de bloqueo

Recuento de alarmas de infraintensidad

Recuento de alarmas de sobreintensidad

Recuento de alarmas de desequilibrio de fase de intensidad

Recuento de alarmas de intensidad a tierra

Recuento de todas las alarmas

Aumenta cuando se activa cualquier tipo de alarma de protección. Se restablece mediante el Restablecimiento de contadores de alarmas.

Listado de contadores de disparos

Salidas

Descripción

Recuento de disparos por sobrecarga térmica

Aumenta cuando se activa un disparo individual. Se restablece mediante el Restablecimiento de contadores de disparos.

Recuento de disparos por bloqueo

Recuento de disparos por infraintensidad

Recuento de disparos por arranque prolongado

Recuento de disparos por sobreintensidad

Recuento de disparos por atasco

Recuento de disparos por desequilibrio de fase de intensidad

Recuento de disparos por configuración de fase

Recuento de disparos por intensidad a tierra

Recuento de disparos por inversión de fase de intensidad

Recuento de disparos por pérdida de fase de intensidad

Recuento de todos los disparos

Aumenta cuando se activa cualquier tipo de disparo de protección. Se restablece mediante el Restablecimiento de contadores de disparos.

Registros de los cinco últimos disparos

Salidas

Descripción

Registro de disparo 1 (más reciente)

Registros FIFO (primera entrada, primera salida) sin restablecimiento

Registro de disparo 2

Registro de disparo 3

Registro de disparo 4

Registro de disparo 5 (menos reciente)

Listado de contadores de restablecimientos automáticos

Salidas

Descripción

Recuento de reintentos de
restablecimiento automático de protección térmica

Muestra el número de reintentos de restablecimiento automático de funciones de protección térmica. En caso de que no se active ningún disparo en el plazo de un minuto tras un reintento, el arranque se considera correctamente ejecutado y el recuento de reintentos de restablecimiento automático se restablece en 0.

Recuento de reintentos de
restablecimiento automático de protección eléctrica

Muestra el número de reintentos de restablecimiento automático de funciones de protección eléctrica. En caso de que no se active ningún disparo en el plazo de un minuto tras un reintento, el arranque se considera correctamente ejecutado y el recuento de reintentos de restablecimiento automático se restablece en 0.

Recuento de reintentos de
restablecimiento automático de protección de carga

Muestra el número de reintentos de restablecimiento automático de funciones de protección de carga. En caso de que no se active ningún disparo en el plazo de un minuto tras un reintento, el arranque se considera correctamente ejecutado y el recuento de reintentos de restablecimiento automático se restablece en 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?