DOCA0270ES-01

Precauciones de cableado

Lea y entienda las siguientes precauciones antes de llevar a cabo cualquiera de los procedimientos indicados en este manual.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo personal electricista cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el trabajo, ya sea dentro o fuera de este equipo.
  • Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro producto asociado.
  • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo esté apagado por completo.
  • Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal y/o los equipos.
  • Los circuitos eléctricos deben cablearse y protegerse conforme a los requisitos normativos locales y nacionales.
  • Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas seguras para trabajos eléctricos contempladas en los requisitos normativos locales y nacionales.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Riesgo de incendio
  • Utilice únicamente el intervalo de calibres de cable especificado en el equipo y cumpla los requisitos de terminación de cable indicados.
  • Apriete las conexiones de la línea de alimentación hasta los valores de par especificados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
  • Utilice cable apantallado para todo el cableado de comunicaciones y siempre que se especifique.
  • Instale siempre el cableado de comunicaciones y el cableado de alimentación en conductos separados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?