DOCA0270ES-01

Importación del archivo de proyecto al DTM

En esta sección se describe cómo importar el archivo de proyecto generado con la herramienta TeSys™ island Configurator hasta el DTM de TeSys island.

NOTA: El software SoMove™ y el DTM de TeSys island están disponibles para su descarga desde www.schneider-electric.com.

Abra el software SoMove™ y lleve a cabo los pasos de las siguientes tablas.

En la pantalla Iniciar

Paso

Acción

1

En Proyecto, haga clic en Crear proyecto fuera de línea.

2

En la pantalla Seleccionar dispositivo, haga clic en TeSys island y, a continuación, en Crear.

En el DTM de TeSys island

Paso

Acción

1

Haga clic en Dispositivo en la parte superior de la pantalla y seleccione Importar -> Importar formato de preventa en el menú desplegable.

2

Aparecerá una ventana emergente. Haga clic en para continuar.

En la pantalla Abrir archivo

Paso

Acción

1

Busque el archivo .XML que desea importar.

2

Haga clic en el archivo que desea importar. En este momento, el nombre del archivo se mostrará en el campo Nombre de archivo.

3

Haga clic en el botón Abrir.
En este momento, la configuración de la isla se habrá importado al DTM de TeSys island.

En el DTM de TeSys island

Paso

Acción

1

Haga clic en Archivo -> Guardar como e introduzca el nombre de la isla en el campo Nombre de archivo.

2

Haga clic en el botón Guardar.

Resultado: En este momento, el archivo de configuración .xml inicial se habrá convertido en un nuevo archivo de proyecto .psx de SoMove.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?