Funciones de protección
TeSys island ofrece una amplia variedad de funciones de protección de carga (incluidas funciones de protección térmica) y funciones de protección eléctrica. Dichas funciones pueden habilitarse en cada TeSys avatar y configurarse para que reaccionen a determinadas condiciones de funcionamiento enviando mensajes de alarma o activando disparos por carga.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de establecer los parámetros de las
funciones de protección de acuerdo con el nivel de protección
requerido de los motores y cargas controlados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
La siguiente tabla enumera las funciones de protección disponibles en todos los avatars . Las funciones pueden habilitarse y configurarse individualmente.
Funciones de protección
|
Funciones de protección de carga |
Funciones de protección térmica |
|---|---|
|
|
|
Funciones de protección eléctrica |
|
|
La siguiente tabla define parámetros asociados con diferentes funciones de protección. Todas las secciones sobre funciones de protección de esta guía de instrucciones hacen referencia a ellos.
Parámetros comunes de las funciones de protección
|
Parámetro |
Definición |
|---|---|
|
<nombre de función> Habilitación de disparo |
Habilita la función de disparo |
|
<nombre de función> Retardo de disparo |
Ajuste que permite especificar la duración durante la cual debe prolongarse una condición de disparo para que se active un disparo. |
|
<function name> Nivel de disparo |
Ajuste que permite definir el nivel que debe alcanzar una entrada para que se active un disparo. |
|
<nombre de función> Habilitación de alarma |
Habilita la función de alarma |
|
<nombre de función> Nivel de alarma |
Ajuste que permite definir el nivel que debe alcanzar una entrada para que se active una alarma. |
ADVERTENCIA