Consideraciones térmicas
Las siguientes tablas enumeran los valores máximos de disipación térmica para planificar su sistema de enfriamiento de la TeSys island . Los valores asumen tensión de bus máxima, tensión de campo máxima e intensidades de carga máxima. Los valores típicos suelen ser inferiores.
Valores máximos de disipación térmica: Módulos de interfaz de alimentación y arrancadores
|
Tipo de módulo |
Número de referencia |
Disipación térmica máxima
@ CA3 |
Disipación térmica máxima @ CA1 |
|---|---|---|---|
|
Arrancadores estándar |
TPRST009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRST025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRST038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRST065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRST080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
SIL* Arrancadores |
TPRSS009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRSS025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRSS038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRSS065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRSS080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
Módulos de interfaz de alimentación |
TPRPM009 |
0,6 |
1,3 |
|
TPRPM038 |
0,9 |
1,0 |
|
|
TPRPM080 |
2,3 |
2,3 |
Valores máximos de disipación térmica: Acoplador de bus, módulo de interfaz SIL, módulo de interfaz de tensión, módulos de E/S
|
Tipo de módulo |
Número de referencia |
Disipación |
|---|---|---|
|
Acoplador de bus |
TPRBCEIP |
5,00 |
|
TPRBCPFN |
5,00 |
|
|
TPRBCPFB |
5,00 |
|
|
Módulo de interfaz SIL |
TPRSM001 |
1,25 |
|
Módulo de interfaz de tensión |
TPRVM001 |
0,20 |
|
Módulo de E/S digitales |
TPRDG4X2 |
1,20 |
|
Módulo de E/S analógicas |
TPRAN2X1 |
1,70 |