DOCA0270ES-01

Configuración de los parámetros de la isla

Los ajustes de los Avatares de sistema, carga y dispositivo pueden configurarse para permitir la supervisión de energía y la personalización de los ajustes de Avatar. Consulte la ayuda en línea del DTM de TeSys™ island para obtener asistencia con la selección de los ajustes. Pulse F1 desde la herramienta para obtener ayuda.

Si el DTM muestra el mensaje "La configuración del sistema mediante Modbus/TCP puede provocar una falta de consistencia en los datos en una entrada del bloque funcional.  Consulte el manual de instalación para obtener más información.", varias lecturas del PLC Modbus/TCP podrían acceder a un punto de referencia de entrada del bloque funcional multibyte y mostrarse erróneamente en los bloques funcionales. Utilice EtherNet/IP para garantizar la consistencia en los datos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?