Atasco
La función Bloqueo detecta una intensidad de corriente elevada, la cual se asocia con motores bloqueados o frenados mientras se encuentran en el estado Arranque.
Si se encuentra habilitada, esta función de protección activa un Disparo por atasco cuando el motor se encuentra en el estado Arranque y la corriente de fase máxima supera el Nivel de disparo por atasco durante un periodo superior al Retardo de disparo por atasco especificado.
Esta función suele habilitarse junto con la función de protección Arranque prolongado para establecer un nivel de corriente aceptable más alto y un retardo de disparo más corto.
Comparación entre el Disparo por atasco y el Disparo por arranque prolongado
|
D |
Disparo por atasco |
E |
Nivel de bloqueo |
|
F |
Nivel de disparo por arranque prolongado |
G |
Retardo de disparo por arranque prolongado |
|
I |
Corriente |
Inom |
Corriente nominal |
|
t |
Tiempo |
T |
Retardo de disparo por atasco |