Arrancadores SIL
![]() |
---|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Para obtener instrucciones completas en relación
con la seguridad funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™
island, 8536IB1904.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Los arrancadores SIL* proporcionan funciones similares a las de los arrancadores estándar, pero se asocian con un módulo de interfaz SIL.
Las principales funciones de los arrancadores SIL son las siguientes:
-
Proporcionar funcionalidades de Categoría de parada 0 y Categoría de parada 1*
-
Permitir el control de funcionamiento de las cargas
-
Medir datos eléctricos relacionados con la carga
-
Proporcionar datos de supervisión de energía cuando se instala un módulo de interfaz de tensión en la TeSys island
Podrían ser necesarios varios SIL arrancadores para una única función de un TeSys avatar. Por ejemplo, el avatar Motor de dos direcciones - SIL Parada, categoría de cableado 1/2* incluye dos arrancadores SIL. Además, los avatars que utilizan arrancadores SIL siempre incluyen un módulo de interfaz SIL.
Los arrancadores SIL se conectan:
-
Aguas arriba con un disyuntor
-
Aguas abajo con la carga
Los arrancadores SIL se comunican con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.
Valores nominales de los arrancadores SIL
Valores nominales de potencia |
Amperaje |
Referencia |
|
---|---|---|---|
kW |
hp |
||
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRSS009 |
11 |
15 |
0,5-25 |
TPRSS025 |
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRSS038 |
30 |
40 |
3,25-65 |
TPRSS065 |
37 |
40 |
4-80 |
TPRSS080 |