DOCA0270ES-01

Configuración de avatar

ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
  • Asegúrese de establecer los parámetros de las funciones de protección conforme al nivel de protección que requieran los motores y las cargas controlados.
  • Los disyuntores de motor TeSys™ GV2 no deben utilizarse con TeSys island cuando las clases de disparo establecidas para las cargas sean superiores a la clase de disparo 15.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Configure las funciones de protección de cada Avatar de TeSys™. Las funciones de protección varían dependiendo del Avatar seleccionado.

Configuración de avatar

Paso

Acción

1

Haga clic en CONFIGURACIÓN en la herramienta DTM.

2

En AVATARES, haga clic en el Avatar que va a configurar.

3

Configure las funciones de protección de cada Avatar.

4

Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes. Guarde el proyecto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?