Sobrecalentamiento del motor
La función Sobrecalentamiento de motor solo está disponible en TeSys avatars que tienen activado el parámetro Sensor de temperatura disponible. Estos avatars incluyen un módulo de E/S analógicas que se cablea hasta la entrada de temperatura desde el sensor de temperatura asociado con el motor protegido.
Si se encuentra habilitada, esta función de protección lleva a cabo las siguientes tareas:
-
Indica una Alarma de sobrecalentamiento de motor cuando la temperatura del motor supera el Nivel de alarma de sobrecalentamiento de motor.
-
Activa un Disparo por sobrecalentamiento de motor cuando la temperatura del motor supera el Nivel de disparo por sobrecalentamiento de motor durante un periodo superior al Retardo de disparo por sobrecalentamiento de motor.
El parámetro Umbral de restablecimiento de disparo por sobrecalentamiento de motor establece el porcentaje por debajo del cual la temperatura debe caer antes de que se permita un restablecimiento de disparo.
Alarma de sobrecalentamiento de motor y disparo por sobrecalentamiento de motor
|
A |
Temperatura del motor |
B |
Temperatura de motor ≥ Nivel de alarma de sobrecalentamiento de motor |
|
C |
Temperatura de motor ≥ Nivel de disparo de sobrecalentamiento de motor |
D |
Alarma |
|
E |
Disparo |
T |
Retardo de disparo por sobrecalentamiento de motor |