Conexión con la OMT mediante IPv4
Utilice este procedimiento para conectar TeSys island con la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT) tras haber instalado la TeSys island físicamente y haberla encendido. Si el TeSys island está configurado en DHCP (que es el valor predeterminado), entonces la OMT puede conectarse directamente al acoplador de bus usando la dirección IPv4 predeterminada.
Para llevar a cabo este procedimiento, la TeSys island deberá estar presente en la red y poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada.
Conexión de TeSys island con la OMT a través de IPv4
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el acoplador de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada. |
|
2 |
Configure su ordenador con la dirección IP IPv4 de 10.10.0.2 y la máscara de subred de 255.0.0.0 |
|
3 |
Introduzca la dirección (formato: https://10.10.0.1) del acoplador de bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que se ejecuta en el acoplador de bus. NOTA: Los navegadores
recomendados son Chrome o Safari.
|
|
4 |
Si se le dirige a la página, Su conexión no es privada:
|
|
5 |
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin, schneider18) y haga clic en Iniciar sesión. |
|
6 |
Se abrirá la ventana Cambiar contraseña. Establezca una contraseña segura y anótela antes de continuar. Si olvida la contraseña, será necesario un restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de nuevo a la OMT. Ha iniciado sesión en la OMT y está conectado a la TeSys island . |