Módulo de interfaz de alimentación
Los módulos de interfaz de alimentación proporcionan las siguientes funciones:
-
Funciones de protección eléctrica y térmica
-
Gestión de activos digitales
Los Avatares de TeSys que incluyen dispositivos de potencia pueden proporcionar funciones de supervisión de energía a plena carga cuando se instala un módulo de interfaz de tensión en la TeSys island .
Un módulo de interfaz de alimentación puede asociarse con un módulo de E/S analógicas para medir la temperatura a través de un sensor externo. Un módulo de interfaz de alimentación también puede controlar y supervisar la intensidad suministrada a un dispositivo externo.
Las principales funciones de los módulos de interfaz de alimentación son las siguientes:
-
Medir datos eléctricos aguas abajo relacionados con la carga
-
Proporcionar datos de supervisión de energía cuando se instala un módulo de interfaz de tensión encendido en la TeSys island
Los módulos de interfaz de alimentación se conectan:
-
Aguas arriba con un disyuntor
-
Aguas abajo con un dispositivo de alimentación externo, como un contactor, un arrancador electrónico o un variador de velocidad.
Los módulos de interfaz de potencia se comunican con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.
Valores nominales de los módulos de interfaz de alimentación
|
Valores nominales de potencia |
Amperaje |
Referencia |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRPM009 |
|
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRPM080 |