Comando de restablecimiento de disparo
NOTA: La función Restablecimiento puede provocar la energización inmediata de la carga si se envía un comando activo desde el PLC o la función Modo forzado.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Antes de restablecer las funciones de protección,
compruebe que esta función no origine una situación de riesgo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Un Avatar de TeSys disparado solo puede restablecer disparos por protección si ha recibido un comando de Restablecimiento de disparo y se han cumplido todas las condiciones de restablecimiento de disparo de todas sus funciones de protección. Este mecanismo ayuda a garantizar que, tras producirse un disparo, el funcionamiento normal solo puede reanudarse una vez que han vuelto a cumplirse todas las condiciones de funcionamiento normales definidas.
Cuando una función de protección ha provocado el disparo de un Avatar, este permanece en estado Disparado hasta que se reúnen las dos siguientes condiciones:
-
Las condiciones de funcionamiento vuelven a coincidir con las condiciones de restablecimiento de disparo de la función de protección
-
El Avatar recibe un comando de Restablecimiento de disparo
El comando Restablecimiento de disparo se aplica a todas las funciones de protección que estén habilitadas para un Avatar determinado. Sin embargo:
-
La salida con estado Disparado está establecida en falso únicamente en aquellas funciones de protección en las que se cumplan las condiciones de restablecimiento de disparo.
-
La salida con estado Disparado está establecida en Verdadero en aquellas funciones de protección en las que todavía no se cumplan las condiciones de restablecimiento de disparo.
Un Avatar disparado posee al menos una función de protección disparada (con un estado Disparado establecido en Verdadero).
Siguiendo esta misma lógica, un Avatar no disparado no posee funciones de protección de disparo (ninguna protección con un estado Disparado establecida en Verdadero).
Las funciones de protección disparadas pueden restablecerse mediante la función Restablecimiento automático a través del controlador utilizando una de las herramientas digitales.
La siguiente tabla describe las Condiciones de restablecimiento de disparo, incluida la histéresis, disponibles en todos los Avatares.
Condiciones de restablecimiento de disparo
|
Función de protección |
Condiciones de restablecimiento de disparo |
|---|---|
|
Sobrecarga térmica |
La Capacidad térmica ha bajado del Umbral de restablecimiento térmico (sin histéresis). |
|
Sobrecalentamiento del motor |
La Temperatura de motor ha bajado del Umbral de restablecimiento de sobrecalentamiento de motor (sin histéresis). |
|
Desequilibrio de fase de intensidad |
El Desequilibrio de intensidad ha bajado del Nivel de disparo por desequilibrio de fase de intensidad. |
|
Pérdida de intensidad de fase |
El Desequilibrio de intensidad ha bajado del Nivel de disparo por pérdida de fase de intensidad. |
|
Bloqueo |
La Intensidad máxima de fase ha bajado del Nivel de disparo por atasco. |
|
Infraintensidad |
La intensidad media ha subido por encima del Nivel de disparo por infraintensidad. |
|
Arranque prolongado |
La intensidad media ha bajado del 30 % de la Inom (sin histéresis). |
|
Sobreintensidad |
La intensidad de fase máxima ha bajado del Nivel de disparo por sobreintensidad. |
|
Bloqueo |
La intensidad de fase máxima ha bajado del Nivel de disparo por atasco. |
|
Intensidad de tierra |
La intensidad a tierra ha bajado del Nivel de disparo por intensidad a tierra. |
|
Inversión de intensidad de fase |
La intensidad media ha bajado del 30 % de la Inom (sin histéresis). |
|
Configuración de fase |
La intensidad media ha bajado del 30 % de la Inom (sin histéresis). |
Cuando se indica, las funciones de protección aplican un valor de histéresis del 5 % a las condiciones de restablecimiento de disparo. Esto aumenta la estabilidad en el comportamiento de las funciones de protección. El restablecimiento de disparo solo se permite cuando se recuperan las condiciones normales y el margen adicional del 5 %.
Por ejemplo, la función de protección Atasco activa un disparo cuando la intensidad de fase máxima supera el Nivel de disparo por atasco definido. Las condiciones de restablecimiento de disparo se cumplen cuando la intensidad de fase máxima baja del Nivel de disparo por atasco menos el 5 %.
Además, el cambio del parámetro Habilitar disparo en una función de protección a Deshabilitar cumple la condición de restablecimiento de disparo de dicha función de protección.
ADVERTENCIA