Requisitos del alojamiento
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
Funcionamiento imprevisto del equipo
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Los módulos TeSys island están diseñados como equipo industrial de Clase A, Zona B, según la Publicación 11 de IEC/CISPR. En caso de que se utilicen en entornos distintos de los descritos en la norma, o en entornos que no cumplan las especificaciones contenidas en esta guía, estos dispositivos podrían no cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en presencia de interferencias conducidas y/o radiadas.
Todos los módulos de TeSys island cumplen los requisitos para equipos abiertos de la Comunidad Europea (CE) definidos en la norma EN61131-2 y de las normas norteamericanas aplicables. Estos deberán instalarse en un alojamiento diseñado para cumplir las condiciones ambientales específicas de la instalación y minimizar la posibilidad de que el personal entre accidentalmente en contacto con tensiones peligrosas. El alojamiento debe ser de metal para mejorar la inmunidad electromagnética de TeSys island y estar dotado de un mecanismo de bloqueo por llave para minimizar los accesos no autorizados.
PELIGRO
ADVERTENCIA