Desequilibrio de fase de intensidad
La función Desequilibrio de fase de intensidad solo es aplicable a los Avatares de TeSys trifásicos.
Si se encuentra habilitada, esta función de protección lleva a cabo las siguientes tareas:
-
Indica una Alarma de desequilibrio de fase de intensidad cuando el desequilibrio de fase de intensidad supera el Nivel de alarma desequilibrio de fase de intensidad.
-
Activa un Disparo por desequilibrio de fase de intensidad cuando el desequilibrio de fase de intensidad supera el Nivel de disparo por desequilibrio de fase de intensidad durante un periodo superior al Retardo de disparo por desequilibrio de fase de intensidad especificado.
NOTA: Pueden configurarse retardos independientes para los estados En marcha y Arranque.
|
I1 |
Intensidad de fase 1 |
I2 |
Intensidad de fase 2 |
|
I3 |
Intensidad de fase 3 |
%Idesq |
% de desequilibrio de fase de intensidad |
|
Ialarm |
Nivel de alarma de desequilibrio de fase de intensidad |
Idisp |
Nivel de disparo por desequilibrio de fase de intensidad |
|
T1 |
Retardo de disparo por desequilibrio de fase de intensidad—Arranque |
T2 |
Retardo de disparo por desequilibrio de fase de intensidad—En marcha |
|
A |
Estado de motor Arranque |
B |
Estado de motor En marcha |
|
C |
Alarma de desequilibrio de fase de intensidad |
D |
Disparo por desequilibrio de fase de intensidad |
-
La diferencia máxima entre cualquier intensidad RMS de fase (en su valor absoluto) y la media de las intensidades RMS trifásicas
-
Dividida entre la media de las intensidades RMS trifásicas