subcorriente
La función Subcorriente detecta consumos de corriente bajos imprevistos durante el estado En marcha. Esta condición se asocia típicamente con motores que funcionan sin carga, por ejemplo, si se ha roto una correa de transmisión o un eje.
Si se encuentra habilitada, esta función de protección lleva a cabo las siguientes tareas:
-
Indica una Alarma de subcorriente cuando la corriente de fase media permanece por debajo del Nivel de alarma de subcorriente.
-
Si el motor se encuentra en el estado En marcha, activa un Disparo por subcorriente cuando la corriente de fase media permanece por debajo del Nivel de disparo por subcorriente durante un periodo superior al Retardo de disparo por subcorriente especificado.
Alarma de subcorriente y disparo por subcorriente
|
I1 |
Corriente de fase 1 |
I2 |
Corriente de fase 2 |
|
I3 |
Corriente de fase 3 |
A |
Imed |
|
B |
Imed ≥ Nivel de alarma de subcorriente |
C |
Imed ≥ Nivel de disparo por subcorriente |
|
D |
Estado En marcha |
E |
Alarma de subcorriente |
|
F |
Disparo de subcorriente |
T |
Retardo de disparo por subcorriente |