Acerca de los estados de motor Arranque y En marcha
A partir del consumo eléctrico del motor accionado, TeSys island identifica si este se encuentra en el estado Parado, Arranque o En marcha. Dichos estados, junto con el ajuste Habilitar, determinan qué funciones de protección son aplicables en cada caso. Así, por ejemplo, la función de protección Subcorriente no es aplicable a los motores que se encuentran en el estado Parado.
Los estados de motor vienen determinados por las siguientes condiciones:
-
Estado Parado: la corriente medida es igual o inferior al 30 % de la Inom.
-
Estado Arranque: este estado comienza después del estado Parado con la detección de una corriente medida superior al 30 % de la Inom. Posteriormente, continúa hasta que se produce una transición al estado En marcha (o al estado Parado).
-
Estado En marcha (condición 1): La función de protección Disparo por arranque prolongado se encuentra deshabilitada. La corriente detectada permanece entre el 30 % de la Inom y el Nivel de disparo por arranque prolongado durante el periodo definido por el Retardo de disparo por arranque prolongado. (El temporizador se pone en marcha al comienzo del estado Arranque.)
-
Estado En marcha (condición 2): La función de protección Disparo por arranque prolongado se encuentra deshabilitada. La corriente detectada sube por encima del Nivel de disparo por arranque prolongado y no baja del Nivel de disparo por arranque prolongado dentro del periodo establecido por el Retardo de disparo por arranque prolongado. (El temporizador se pone en marcha al comienzo del estado Arranque.)
-
Estado En marcha (condición 3): La corriente detectada sube por encima del Nivel de disparo por arranque prolongado y, seguidamente, baja del Nivel de disparo por arranque prolongado.
Estado En marcha
Las siguientes figuras ilustran las diferentes transiciones desde el estado Arranque hacia el estado En marcha.