DOCA0128ZH-02

TCC

脱扣曲线特性。用于对响应故障条件的电流进行脱扣操作的延迟类型。在 LTMR 控制器中执行时,除热过载功能(也提供反向热保护脱扣时间延迟)外,所有电机保护功能脱扣时间延迟都是确定的时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?