DOCA0128ZH-02

两步星形三角形模式接线图

3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为 2 线(保持)端子板控制接线图:

带有可选网络控制的 3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

H 手动(端子板控制)

O 关闭

A 自动(网络控制)

带有可选网络控制的 2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 2 线(保持)端子板控制接线图:

H 手动(端子板控制)

O 关闭

A 自动(网络控制)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?